This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25898D:ISW 是什么意思?

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1118716/bq25898d-what-is-the-isw-mean

器件型号:BQ25898D

大家好、

我想知道 ISW 的具体定义是什么? 它是 Q2、Q3的峰值电流吗?

此致、

海梁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    海梁

    ISW 不在数据表中。  您可以参阅 d/s 第8页上的 ISYS 输出电流(SW)

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 它是 ISYS。  我看到它在其他 D/S 中通常被称为 ISW 但我不确定它到底是什么。 请发表评论。

    谢谢。

    海梁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、海尔良、  

    正如 Ning 提到的、ISYS 是输出电流。 数据表中的 ISYS 规格是指降压转换器(由 Q2、Q3和外部电感器组成)可输出到系统负载和电池的最大电流。  

    SW 引脚(ISW)上观察到的电流是电感器电流。  

    此致、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、

    谢谢。

    我对数据表第8.3节中的"SYS 输出电流(SW)"描述有点困惑。  但我知道 ISYS 是指降压的输出能力。 右侧?

    海梁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、海尔良、  

    您可以将 ISYS 和 ISW 视为降压转换器的输出电流能力。  

    [引用 userid="498914" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1118716/bq25898d-ex-it-is-isw-mean/4149599#4149599"]我对"SYS Output Current (SW)"的描述有点困惑[报价]

    我同意这条线路有点误导、它说(SW)、因为4A 最大值是指充电期间 SYS 引脚+ BAT 引脚上的电流消耗。

    此致、

    Garrett