This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25702:SYNC 引脚查询

Guru**** 2564565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1119508/ucc25702-sync-pin-inquiry

器件型号:UCC25702

大家好、团队、

我的客户正在将此器件用于开关电源应用。 未使用同步。 它们能否将该引脚接地以消除可能的拾取? 您能否与我们分享未使用的 SYNC 引脚的建议端接?

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、

     SYNC 和 μA 基板 GND 之间连接了一个内部3 μ A 电流源。 将 SYNC 引脚连接到 GND 应该没有问题、但也没有必要这样做。 实际上、如果到 SYNC 的外部 GND 连接不是"干净"的、您可能会向一个原本"满意"的未使用 SYNC 引脚引入 GND 噪声。 如果是我、我会选择将其保持断开状态、并依靠内部电流源将其保持在低电平。 感谢您通过 E2E 进行连接。

    此致、

    Steve M