This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61322:电感器值

Guru**** 2585665 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1118848/tps61322-the-inductor-value

器件型号:TPS61322

您好!
我们正在考虑将 TPS3222A 用于我们的新产品、并通过实现电路
输入电压:3.3V
输出电压:5V
输出电流:200mA

但是、我不太确定如何选择合适的电感器。
我能否使用数据表第16页(9.2.2)上的典型应用进行讨论?
μH 情况下、输出电流为500mA、采用典型值为2.2 μ H 的电感器。
该示例提到电流纹波为500mA。 如何计算电流纹波? 公式是什么?
<2>  输出电流 为200mA 时、建议的电感器值是多少?  1μH 合适吗?

此致、

kA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shingou、

    1.是的、在您的应用中可以使用2.2uH 的电感。

    您可以参阅此应用手册以了解升压转换器的计算: 升压转换器功率级的基本计算

    2. 2.2 μ H 正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Zack

    谢谢您的回复。

    <1>
    根据您提供的应用手册中的公式、
    似乎很难计算 TPS613222A 数据表第16页(9.2.2)中记录的纹波电流500mA。 (如果不是、很抱歉)

    此外、如果参考应用手册第3页(公式6)


    将 TPS613222A 数据表第16页(9.2.2)上典型应用的 Vout=5V Vin=3V Iout=500mA 替换为应用手册第3页(公式6)
    电感器纹波电流的合理估算值为167mA 至333mA。
    即使考虑到效率为90%、TPS613222A 数据表(9.2.2)上典型应用的500mA 电流似乎还不够好的电感器纹波电流。
    这种理解是否正确?

    <2>
    1uH 也可以吗?
    实际上、由于1uH 已用于该产品的其他固定电路、因此我希望尽可能使用1uH、以减少器件的种类。
    电源 参考9.2.2.2.3电容器选择中的下表、似乎可以在输出电流为500mA 的电路中使用1uH 和30uF 匹配。 因此、我想这种电感器-电容器组合也可以用于输出电流为200mA 的电路中、但我无法计算电感器纹波电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shingou、

    根据公式,假设效率为0.8,平均输入电流为0.5A*5V/(3.3V*0.8)=0.95A,因此电感纹波电流为0.2*0.95A=0.19A,峰值电流将为0.95+0.19/2=1.045A,仍低于峰值开关电流限值。 因此、对于500mA 负载、这是正常的。

    很抱歉、我不理解您的意思、" TPS613222A 数据表上典型应用的500mA (9.2.2)似乎不够好的电感器纹波电流。" 您说的"足够好"是什么意思?

    2、如果 L=1uH、Iout=200mA、 平均输入电流为0.2a*5V/(3.3*0.8)=0.38A、电感纹波电流为0.2*0.38A=0.076A、峰值电流为0.38+0.076/2=0.418A。 1uH 也没关系。

    此致、

    布莱斯