This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61200EVM-179:开关电压问题的两种尖峰模式

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61200EVM-179, TPS61200
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1114043/tps61200evm-179-two-pattern-of-spike-the-switching-voltage-problem

器件型号:TPS61200EVM-179
主题中讨论的其他器件: TPS61200

在评估 TPS61200EVM 时、开关电压会出现较大的尖峰。

下面是更改的点;

请告诉我以下关于电压尖峰的两点;

①We 在探头的回路区域内测量的开关电压应尽可能小、但尖峰电压会变得很大。

TPS61200EVM-179是否按电路板布局出现了较大的尖峰、对吗?

如果有任何方法可以测量小尖峰、请告诉我。 (不带附加缓冲器)

・2.2μH μ A、3.0V 输入/0.5A (较低的输出电流以及较大的尖峰)

・4.7μH μ A、3.0V 输入/0.5A (1.8V 输入电压、或更高的低输出电流、也具有大尖峰)

※探针将电感器连接到 GND 、但电感器连接到 PGND 的结果相同。

将②When μ H 电感器更改为10μH μ H、开关电压变为负尖峰。

请告诉我负尖峰的原因。

・10μH μ A、3.0V 输入/0.5A (较低的输出电流以及较大的尖峰)

顺便说一下、・10μH 条件会变成大纹波电压(不稳定)。

10μH μ A、3.0V 输入/0.5A、低输出电流变为小纹波(0.1A⇒±500mV)

 

※我想这个问题几乎低于 E2E 主题。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/534272/tps61200----negative-spike-voltage-at-light-load?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=tps61200%252520spike#

【其他信息】

・TPS61200EVM 由客户和我进行评估、两者都出现了较大的尖峰。

・添加缓冲电路时、尖峰会降低。

但我们想知道出现大尖峰的原因。

(EVM 布局或任何其他原因都无法帮助实现)

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satoshi、

    感谢您联系 E2E。

    请确保使用以下探测方法来测量 SW 电压。

    2.对于10uH 电感器、不建议使用。 您测量了不稳定的条件。 您是否还可以探测电感器电流以查看电流是否流经低侧 MOS 的体二极管?

    此致、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,布

    感谢您的回复、

    μ ①Probe 的环路面积尽可能小、但由于 EVM 布局的原因、会出现特定的环路面积。

    GND 探头是否有最佳位置?

    我想、在红色点以下是与电感器的最短距离、这没问题吗?

    ②Inductor μ A 电流附在下方。

    如果您有任何通知、请告诉我。

    ・10μH μ A、3.0V 输入/0.5A

    ・10μH μ A、3.0V 输入/0.1A

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satoshi、

    (1)红色圆圈 是放置  GND 探头的好地方、但不要使用电压探头的长接地线、这对 SW 电压探测有很大影响。 请记住使用接地环探测信号。

    (2)从电感器电流波形来看、直流值不等于0.5A*3.3V/3.0V=0.55A、但电感器的频率为33kHz、这表明存在不稳定的问题。 您是否使用了电流探头的直流或交流采样?

    此致、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,布

    感谢您的回复、

    我更新以下两个问题的条件;

    ①When Ω 在红色点 GND 上方测量、FET 探针和 GND 探针应尽可能短、尖峰未减小。

    是否有测量值或记录开关电压?  

    我在数据表、用户指南和其他文档中找不到。   

    另一个猜测是、3.3V 的输出电压变化是否会产生任何影响?

    ・2.2μH μ A、3.0V 输入/0.5A

    μ ②Current 探针正在使用直流采样。

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satoshi、

    很抱歉耽误你的回答。

    (1)很抱歉、我们的文档中没有测量的开关电压、因为它是一个很旧的部分。 我还申请了 EVM、需要大约两周的时间才能掌握、这样我就可以在 EVM 上进行测试。

    (2)是的、Vout 值也会影响 SW 尖峰。 通常、当 Vout 较高时、SW 尖峰也会较高。

    (3)谢谢。 电流波形毫无意义。 收到 EVM 后、我将在 EVM 上进行测试。

    此致、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryce、

    感谢您的关注。

    大约(1)和(2)、这些被清除是因为我了解了尖峰高于降压直流/直流的原因。   

    我继续检查(3)、如果有更新、请稍后通知我。

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satoshi、

    当然、当我获得实验结果时、我会对其进行更新。

    此致、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satoshi、

    感谢您的耐心等待。

    我已经在 EVM 上进行了测试、软件尖峰与您的相同。 (2.2μH μ V、3.0V 输入/3.3Vout、0.5A)

      

    此致、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,布

    感谢您的确认。

    我了解 TPS61200高侧尖峰的规格。

    此致、

    Satoshi