早上好、
我正在使用您的组件开发反激式、但尽管我遵循了手动建议、但最终的电路无法提供电力。
它只需进入一个无限周期的自动复位、周期为1秒、在此周期中它会打开、但它会立即关闭、而不会有任何原因。 (输出消耗非常低)
是否有人可以帮助我查看我的架构、以找出我所做的错误?
提前感谢您的帮助。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Bernat、
感谢您的查询。
在 UCC28634中、Vdd 的重新启动是正常的、因为在控制器开始切换之前、需要解决一个故障。
您能否分享 pdf 原理图、输入输出系统规格和变压器设计规格。如放大电感、匝数比等、因为它将帮助我们更好地提供帮助。
原理图中的一个建议是确保 Vsense 绕组连接与数据表第54页类似(例如使用 类似的二极管、如 ES1D-13-F、BAV70等)。
以下线程可用于在调试过程中参考。
谢谢你
此致、
Harish