This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61089:输出电流计算

Guru**** 2392645 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61089

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1118778/tps61089-output-current-calculation

器件型号:TPS61089

尊敬的团队:

我 在项目中使用 TPS61089RNR 升压稳压器。 我将提供 Vin=5V、并调整电阻分压器以获得 Vout=12V。使用的电感值为1.8uH。 开关频率、fsw = 500kHz。

我计划为此稳压器提供输出电压以驱动 LCD 背光、这需要最大1.5安培的电流。

请告诉我、我可以从上面的设计中获得的最大输出电流是多少。 请建议是否需要进行任何设计更改以获得所需的输出电流。 此外、您能否建议我如何了解我可以为上述器件设计的最大输出电流。

此致、

阿什维尼 M S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashwini、

    感谢您的参与。

    TPS61089峰值开关电流限制由 ILIM 引脚电阻设置。  对于100kohm Rlimit、峰值开关电流限制最小规格为9A。 考虑到电感电流纹波为30%、平均电感电流为9*(1-30%/2)=7.6A。 假设效率为93%,最大输出电流为5V*7.6A*0.93/12=2.9A。 这是一个快速且粗略的计算。

    对于您的应用、  

    计算 得出的电感电流纹波为3.3A、因此电感器交流磁芯损耗较高。 建议使用3.3uH 电感。

    使用3.3uH 电感器时、计算出的电感器峰值电流约为4.8A。 保留1A 裕度、设置峰值开关电流限值= 6A、ILIM 引脚电阻器= 172Kohm。

    3.将 C88更改为4.7nF 以获得更高的相位裕度。

    有关详细信息、请参阅 TPS61089数据表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zack:

    感谢您的解释。

    1." 计算得出的电感器电流纹波为3.3A、因此电感器交流磁芯损耗较高。 建议使用3.3uH 电感。"  

    您能否在此处提供有关如何计算电感器电流纹波的说明?

    2."使用3.3uH 电感器时、计算出的电感器峰值电流约为4.8A。 保留1A 裕度、设置峰值开关电流限制= 6A、ILIM 引脚电阻器= 172Kohm "

    使用3.3uH 电感器计算得出的电感器峰值电流、您得到的电流为4.8A。 请对此进行解释/计算。

    此致、
    阿什维尼 M S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashwini、

    您可以在 TPS61089数据表第15页中找到电感器交流纹波电流和峰值电流计算。