This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79600EVM:访问大型 BQ79616菊花链时有任何限制? (使用和不使用 GUI)

Guru**** 2610835 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616-Q1, BQ79616EVM-021, BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1118887/bq79600evm-any-limitation-to-access-a-large-bq79616-daisy-chain-with-and-without-the-gui

器件型号:BQ79600EVM
主题中讨论的其他器件:BQ79616-Q1BQ79616EVM-021

尊敬的团队:

BQ796xx GUI 中是否有任何限制、这会阻止访问完整的 BQ79616-Q1菊花链? ( https://www.ti.com/lit/pdf/sluuc36看起来不错、但请仔细检查此处)

此外,您能否确认可以插入菊花链的 BQ79616-Q1的最大数量? -根据另一个线程 (+) BQ79616-Q1、看起来是64:当进行菊花链通信时、最多可以连接多少个79616芯片? -电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛、但根据 BQ79616EVM-021文档、34+bridge = 35 (可能35是拼写错误)。 -> https://www.ti.com/lit/pdf/sluuc37

非常感谢您的支持!

此致、

功率放大器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    阻止访问意味着什么? 在"通信"选项卡中、您可以在任意方向手动禁用 TX 发送器、但通常这是为了调试目的或交换环形架构设置。 理论寻址限值为64,但对于大多数系统(35*16节),通常35个寻址限值应该足够,因此我们通常最多进行35次测试,因此这是我们的推荐使用限值。

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taylor、  

    感谢您的回答。 (PA 为我写的是因为我尚未注册)。  

    实际上、我希望使用 BQ79600 (主器件)与36 BQ79616 (从器件)通信。 这是因为不是电池组应用、而是电池存储应用。  

    如果不是35,而是36,那么它是否会造成物理问题(而不是理论上的调整)?
    什么是“桥”,它与“主”一样?  

    提前感谢、  
    此致、  

    艾米利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emilie、

    如果您的应用需要超过560节串联电池、则使用36'616s 而不是35节电池应该是可以的。 我们对600器件使用术语"桥接器"、因为它从主机 MCU 获取 UART/SPI 命令、并将其转换为 VIF 协议以与堆栈器件通信。 在 VIF 协议中、实际上没有主设备和从设备的概念、但如果您想以这种方式考虑、我会说主机 MCU 是主设备、600充当到'616从设备的通信网桥。 希望这对您有所帮助。

    谢谢、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、  

    非常感谢您的悔恨、非常清楚。  

    艾米利