This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2044:TPS2044A/TPS2044B 差异

Guru**** 2509905 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2044B, TPS2044A, TPS2044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1119247/tps2044-tps2044a-tps2044b-differences

器件型号:TPS2044

TPS2044系列芯片(TPS2044/TPS2044A/TPS2044B)的3个版本之间的主要区别是什么?   

它们似乎都用于相同的目的、并且具有相似的规格。  TPS2044A 为何无法在 TPS2044B 的位置工作?   

我主要问的是、由于芯片短缺、我正在寻找替代选项。  我使用 B 版本进行了设计和测试、但与许多(许多) TI 器件一样、现在无法找到。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Adam,

    这三个器件是旧器件、TPS2044B 是其中的最新器件、两者之间没有详细区别、但 我查看了它们的数据表和摘要部分内容、如下所示、希望它能为您提供帮助:

    高侧 MOSFET 开关电阻不同、TPS2044:135m Ω、TPS2044A:80m Ω、TPS2044B:70m Ω。

    TPS2044B 的典型上升时间更短、约为0.6ms、另一个为2.5ms。

    TPS2044B 具有较小的"最大待机电源电流"、大约2uA、另一个20uA。

    ℃  ℃温度范围不同、TPS2044和 TPS2044B 为-40℃~85 ̊ C、但 TPS2044A 为0℃~85 ̊ C。

    TPS2044B 仅使用一个电荷泵、而 TPS2044A 和 TPS2044则使用大约四个电荷泵、因此 TPS2044B 可能更便宜。

    此致、

    Kuno