This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27762:我想通过 LM27762+TPS7A39生成+-5V 电源是否可行?

Guru**** 2630915 points

Other Parts Discussed in Thread: INA821, REF3318, LM27762, TPS7A39

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1116550/lm27762-i-want-to-generate--5v-power-supply-through-lm27762-tps7a39-is-it-feasible

器件型号:LM27762
主题中讨论的其他器件:INA821REF5050REF3318TPS7A39

根据我的器件、它需要在0.1-20Hz 之间具有低噪声。 我的+-5V 主要用于具有120dB PSRR 的 ina821仪表放大器。

1.8VLDO (REF5050+REF3318)主要为两个传感器提供电压(两个传感器的总电流为300uA)、以确保相同的噪声可以是 CMRR。

是否需要改进电路设计或存在缺陷?

LM27762指出、如果我的+VOUT = 1.2V×(R1 + R2)/R2和-VOUT =–1.22V×(R3 + R4)/R4配置超过+-5V、则会损坏 LM27762?

我无法执行时间分析、因为计算机很长时间无法确定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    LM27762的原理图看起来不错。 产生-5V 电压的电荷泵可以在低频下进行开关、这对于您而言至关重要、因为负载电流较低。 如果您看到噪声问题、您可以向-5V 添加一些电阻负载、以将开关频率提高到>20Hz。 在这种情况 下、您需要检查 VIN 和 VOUT 之间是否有足够的裕量来解决电荷泵输出电阻和 LDO 压降两端的压降。  

    使用电流反馈网络、假设负载电流约为1mA、则应获得+5V 和-5V。

    TPS7A39属于不同的产品线。  如果您对 LM27762没有其他疑问、我可以将该主题移至负责的 TPS7A39产品线。

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的~我理解。 感谢您的澄清。
    请 移至 TPS7A39。
    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Leo、  

    我查看了您的原理图、在大多数情况下一切看起来都很好、但我无法验证用于设置输出的电阻分压器是否设置正确、因为我不知道为放大器供电的预期电压是多少。

    目前、您似乎已经将的正输出电压设置为1.538V、并将负输出电压设置为-0.122V。 如果您不打算这样做、请参阅以下数据表的相关部分(参考典型 Vfbp=1.88V 和 Vnr/ss=1.19V)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要 TPS7A39输出+-5V 电压。
    我根据下图中给出的基准电阻器进行了设计。 不是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Leo、  

    底部电阻器(原理图中的 R2P 和 R2N)的组件名称是否与值文本进行了比较? 我将 R110k 读取为110k、将 R410k 读取为410k、但如果两者都为10k、则电阻器值已正确设置为+-5V。  

    话虽如此、为了使 LDO 正常运行、输入电压必须高于输出电压。 如果 LDO 的输入仅为+-5V、则 LDO 将处于压降状态、这将导致输出低于5V (接近于零)、PSRR 将为0dB。 有关 LDO 压降电压的快速入门资料、我们提供 了视频 或 文本版本 、具体取决于您学习新材料的偏好。 您似乎有轻负载、但如果您需要合适的 PSRR、我建议输入电压 Vout=300mV 或更高。 下面是一个快速图形,它显示了 PSRR 随着压降的接近而开始变得更糟(我没有一个图形用于您的确切用例,即一般想法所保留的1mV)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,我应该清楚地标记它。 R1_10K、R4_10K

    好的、非常感谢您的回复、这正是我需要的答案~。
    祝你一切顺利。