This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51430:LMR51430如何在没有电源垫的情况下处理热量

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR51430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1119358/lmr51430-how-lmr51430-handles-the-heat-without-power-pad

器件型号:LMR51430

大家好、

我的客户想知道 LMR51430如何在没有电源板的情况下处理~3A 以下的热量。
您能否提供重负载下的相关热性能信息或热性能图像?
我在数据表中找不到它。

下面列出了我客户的主要要求。 目标 FSW=500kHz。
・24V 输入-5V 输出 MAX2.5A
・24V 输入-12V 输出 MAX2.5A
・24V 输入-3.3V 输出 MAX2A

此致、
Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我们稍后将为您提供。

    谢谢