This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24450:单节铅酸电池充电器

Guru**** 2558710 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24450, BQ24610, BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1115708/bq24450-single-cell-lead-acid-battery-charger

器件型号:BQ24450
主题中讨论的其他器件: BQ24610BQ24650

尊敬的先生:

问候语...

我们正在开发单节铅酸电池充电器作为我们的常规产品之一。 我们已选择您的 BQ24450器件作为此应用的充电控制器。 我们已尝试根据 BQ24450数据表的第14页计算6V 电池(3节铅酸电池)的电阻值(RA、RB、RC 和 RD)、并发现根据数据表的第14页和第15页计算出的电阻值是匹配的。

但是、当我们尝试计算2.1V 电池(单节铅酸电池)的电阻值时、RD 的值为负值。 考虑到单节铅酸电池(2.1V)、您能否通过提供所有电阻(RA、RB、RC 和 RD)值的计算来支持我们?

谢谢

此致、

K.S.Rajan

首席执行官

Embit Technologies、印度班加罗尔  

电子邮件: embit.tech@gmail.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rajan、

    我现在来看看您的问题、请问您的充电电流目标是多少?

    谢谢、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nick Brylski:

    问候语...

    感谢您的友好支持。

    我们的目标是3A 充电电流。  

    谢谢

    此致、

    Rajan KS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rajan、

    不建议将此器件用于3A 充电。 它是一款线性充电器、其温升会很大。  

    请考虑 BQ24610或 BQ24650: www.tij.co.jp/.../slua992.pdf

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nick  Brylski:

    问候语...

    感谢您的回复。

    我们已经使用 BQ24450制造了 PCB、为了满足我们的电流要求、我们希望继续使用 BQ24450。 但是、对于我们的新设计、我们将使用您建议的器 件(BQ24610或 BQ24650)。  

    同时 、考虑到单节铅酸电池(2.1V)、您是否可以通过提供 BQ24450的所有电阻(RA、RB、RC 和 RD)值的计算来支持我们?

    谢谢

    此致、

    Rajan KS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rajan、

    负 Rd 值相当于 STAT1拉电流、但器件无法实现这一点(STAT1只能灌电流)。 对于 BQ24450、您必须 为铅酸电池充电、电压必须大于2.3V 的 Vref。

    此致、

    Nick