This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2561:具有不同电流限制的自动重试功能

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1119123/tps2561-auto-retry-function-with-different-current-limit

器件型号:TPS2561

您好、先生、

我使用不同的电流限制设置测试了 TPS2561、并在发生过流时出现异常行为。  

对于1.4A 电流限制、TPS2561会在发生 OC 时自动重试;但对于1A 电流限制设置、TPS2561不会自动重试。

两个测试都使用相同的 TPS2561器件、只需更改 R_LIMIT 值。

请参阅下面的波形和原理图。

我不知道为什么 R_LIMIT 值会产生不同的结果。

您会帮助解释一下吗?

谢谢你。

Amos。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amos、

    当发生 OC 时、TPS2561将在过载情况被消除或器件进入热循环前限制流向 IO 的电流。

    对于1.4A、器件可能进入热循环、但1A 无法使器件进入热循环。

    您是否测试了封装温度?

    谢谢。

    必应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bing

    我知道、对于1.4A OC、T_case 超过120dC、对于1A OC、大约100dC。

    感谢你的帮助。

    Amos。