This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256304:关于斜率检测器块映射的优势。

Guru**** 1133960 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256304
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1118988/ucc256304-about-the-benifit-of-slope-detector-block-mapping

器件型号:UCC256304

尊敬的 TI:
这里有一个有关 UCC256304斜率检测器块的问题、UCC256304是专为 LLC 拓扑而设计的、
和包括自适应死区时间分压器、通过检测 HS 引脚压摆率来确定 ZVS 条件、如下图所示。

和 NCP13992是从半导通模式开发的、也可以通过相同的方式确定 ZVS 条件、但通过不同的引脚进行检测、如下图所示。

问题是、对于 TI 设计、是否有任何关于在 HS 引脚而非 HB 引脚上映射"自适应死区时间检测器"的优势?

此致

Vivian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vivian:

    首先、我们建议使用我们的最新一代 LLC 控制器 UCC25640x、与 UCC25630x 相比、该控制器的功能得到了显著改进。

    可在 HB 和 HS 引脚上检测到压摆率。 它们的性能不应存在任何差异。

    此致

    曼尼甘塔 P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Manikanta P,

    感谢您的快速回复。

    此致、

    Vivian