This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62913:TPS62913的问题

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62913

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1119124/tps62913-questions-of-tps62913

器件型号:TPS62913

尊敬的团队:

对于内部的规格描述、我想问以下问题

输出噪声和输出纹波之间有何差异? 前者的 Vout RMS 值在100Hz~100KHz 以内;后者是固定频带1MHz RMS?
此外、这两种情况都是指器件本身产生的噪声、无论输入源和负载如何、这与我们在添加负载后提到的低于10mVpp 的常规交流纹波是不同的?

2、Vrms 测量方法是通过网络分析仪4395A?

非常感谢、

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy、  

    感谢您提出问题。  输出噪声以 uV/sqrt (Hz)为单位进行测量、当您对特定范围的噪声进行积分时、积分噪声以 uVrms 为单位。  噪声是热噪声、振荡器噪声和基准电压噪声的组合、通常频率为直流至~100kHz。  TPS62913数据表中显示了输出噪声、其中 VIN 和 VOUT 的条件不同、NR/SS 电容器也不同、因为带隙上的占空比、稳定性和降噪滤波器都对总噪声频谱密度有影响。 TPS62913的噪声频谱密度是使用 E5052B 分析器测量的。

    输出纹波是开关频率及更高频率下的纹波、可以在时域中看到、也可以使用频谱数据的信号分析器来观察。  在示波器上可以看到第一个输出滤波器(初级电感器和输出电容器)之后的纹波。  但是、铁氧体磁珠后纹波减少30dB、几乎无法在示波器上看到纹波、因此需要一个频谱图。  在数据表中、使用500kHz 至100MHz 之间的 FSW8或 FSQ8信号分析器显示了这一点。  由于 anayzer 的输入是射频输入、因此测量结果以 uVrms 为单位。

    但愿这对您有所帮助。