This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24800:关于抗性输出电压保护

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1119169/bq24800-about-nagative-output-voltage-protection

器件型号:BQ24800

关于抗性输出电压保护第9.2.1.2.1章

(1) SRP、SRN 和 BATSRC 10欧姆用于反向插入保护。

  如果硬件阻止反向插入、10欧姆的 SRP、SRN 和 BATSRC 能够移除?

(2) 我们易于使用的10 Ω 电阻器的电流系列额定功耗为63mW 1005。

如果安装 SRP、SRN 和 BATSRC 10欧姆、 我们是否可以使用  63mW 1005规格10欧姆?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议在设计中保留电阻器。

    2.是的、该电阻器非常适合该器件。