This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25180:IEC 62368-1与放大器;UL2367认证

Guru**** 2531220 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1118849/bq25180-iec-62368-1-ul2367-certification

器件型号:BQ25180

您好!

我们希望在产品中使用 BQ25180。 您是否打算使用 IEC 62368-1和 UL2367进行认证?


谢谢、此致、
Ambroise

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ambroise、

    是的! 我们目前正在启动获得 BQ25180 IEC 62368-1认证的过程。  

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    谢谢、这是否包括 UL 2367?

    此致、

    Ambroise

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ambroise、

    目前还没有计划这样做。 我将告诉您是否添加了该内容。

    此致、

    Anthony Pham