This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27750EVM-837:BQ27750

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1114174/bq27750evm-837-bq27750

器件型号:BQ27750EVM-837
主题中讨论的其他器件:BQ25713BQSTUDIO

您好!

我尝试学习完全组装系统上的电量监测计。

充电器:BQ25713、电量监测计:BQ27750、电池:单节 LiFePO4 3.2V。  在初始放电之前、请保持一切正常、其行为以及手册中所述的方式。 当我将其充满电时、满容量显示为其值的两倍。 (标称容量为10000mAh)、但当充满电标志出现时超过20000mAh。 乘以电流所需的时间、正确的值应约为10000.e2e.ti.com/.../BQ27750_2D00_DUMP_2D00_21_2D00_11_2D00_11_5F00_10000.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供您正在执行的测试的日志数据以及原理图? 听起来可能是与校准相关的问题。 确保您已在电路板上执行电流校准。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     在哪里可以找到、或者如何在 Battery Manage Studio 中提取日志数据? 日志数据是什么意思?
     

    正如 我说过的、系统已完全组装、I2C 总线上有一个 STM32 uC 作为主设备挂起、我 想问题是放电流的稳定值:我是用电池给 CPU 模块+ 10英寸显示器供电。 但是、如果电池电压大幅下降、CPU 模块和显示屏将关闭。 因此、放电电流也会下降、直到 CPU 模块再次尝试启动。
    是否可以在连接电池的评估板中学习外部电量监测计? 这样、我就可以控制放电电流、而不受系统行为的影响。 然后、我将提取黄金映像并将其应用到汇编系统中。
    带  充电器的评估板:BQ25713、电量监测计:BQ27750。 这是合理的吗?

    谢谢、
    Martin Schneider

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Martin、

    是、通过记录的数据、我引用的日志文件 bqStudio 将导出。

    是的、如果在系统中不可能、您可以在系统外部执行学习。 监测计可能需要一两个周期才能调整到系统、因为它会将 EVM 布线电阻整合到学习中、这就是我们更喜欢在系统中学习的原因。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    这是来自上一个学习周期e2e.ti.com/.../bqSBB.log.zip 的日志
    从系统中"切断" uC 是否是一种有效的权变措施、而不是 CPU 模块和显示屏使用有源负载来确保放电流恒定、直到设置 FD 标志?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Martin、

    日志不像 BQStudio 日志、它不包含任何周期信息、如电压温度或电流。

    BQStudio 中应使用开始记录按钮来开始记录、您应从之前和之后导出.gg 文件以比较学习过程中的任何更改。 这是调试出现的任何问题的最佳方法。

    是的、除非是恒定电流放电、否则我不会将实际系统负载用于学习周期。 如果可能、我会使用外部负载。

    此致、

    Wyatt Keller