This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:随机连接电池保护

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616-Q1, BQ76952, BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1119050/bq79616-q1-random-attach-battery-protection

器件型号:BQ79616-Q1
主题中讨论的其他器件: BQ76952

您好、专家、

此器件(BQ79616-Q1)是否具有随机连接电池保护功能、如 BQ76952?

我的客户在使用电池构建设备时必须关心随机电池连接。

此外、它是否有任何限制?  (例如、它必须首先连接 GND 等)

谢谢

穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muk、

    我相信您是指热插拔保护、您可以在不关闭整个系统的情况下添加或移除电池。 BQ79616具有强大的热插拔保护功能、无需以任何方式进行配置。 它已经被设计到 IC 中。


    谢谢、

    Chase