This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54540B:折返频率

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54540B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1118999/tps54540b-foldback-frequency

器件型号:TPS54540B

您好!

客户想在 MD 领域使用此器件。 这里有几个问题。请提供支持。

1、这些方法是否可用于控制器件的电流限制? 在数据表中、在某些条件下、电流限制的变化范围为6.3A 至9.5。 但客户想知道他们是否想在瞬间控制9.5A 至8.5A 的最大限流。有什么方法可以做吗? 如何拉动齐纳二极管来钳制 VCOM 引脚上的电压?

2.数据表上似乎没有过流波形? 在 d/s 中、它表示它使用折返频率来抵抗短路和过流。 但是、为什么输出过载条件会复位软启动计时器? 此目的是什么?

在折返频率事件期间、输出轨是否能够连续向输出端输送电流? 短路故障条件下的折返和断续模式有何区别?

此致

Brian W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    具体而言、在电流限制测试中查看 EC 表、结果表明电流限制在不同的 VIN 电压(4.5V 至42V)之间不会发生变化。 但是、对于不同的结温、电流限制可能会扩大。 考虑到 COMP 引脚电压与 每个周期的高侧开关电流进行比较、我认为 VCOMP 引脚上的齐纳二极管钳位可能会调整电流限制。 但是、我建议客户在 EVM 上进行此测试、以验证添加齐纳二极管可能会影响环路响应、因为组件可能具有一些寄生电容。 如果客户在室中操作、则电流限制应处于7A/7.9A/8.8A 的最小、典型值范围内。

    2.当器件过载时、软启动计时器复位、以便在过载情况消失后、器件可以缓慢增大输出电压、以减小浪涌电流和输出电压过冲。 在频率折返期间、器件仍能够向输出端提供电流。 频率将折返并增加关断时间、以便让电感器电流有更多时间斜降。 TPS54540B 没有断续模式。 有关逐周期电流限制和断续模式之间的详细信息、请参阅此应用手册(www.ti.com/.../snva604.pdf