您好!
我有一个应用、在该应用中、我使用 LM5069来控制和限制42-60V 范围内的电池输入。 这种情况一直很好、并推广到了更多的板材、但我现在遇到了客户装置上的部件故障。 此器件在构建时经过测试、已成功运行了许多小时(可能是几百小时)。 现在、它不会加电。
我们采用了示波器迹线、可以看到、只要施加 VIN 且 UVLO 保持低电平、Ctimer 电压就会增加到6V 并保持在6V。 这通常会斜升至 ~4V、然后放电。 当 UVLO 被求反(使用光耦合器)时、器件的状态没有变化。 栅源电压保持在-1V 左右。
我们已执行 A-B-A 测试、更换了电路板上的器件、LM5069组件故障。 我们还对每个引脚在拆下部件时接地的电阻进行了测量、与新部件相比、定时器引脚上的电阻(500KOhm)更低。
我知道的唯一风险因素是、 当大外部电容在电源上电后连接到电源时、该设计变体上会出现高浪涌条件、这种情况在每个启动周期发生。 这会导致 LM5069进入"断路器"模式(电流大于配置的限值的2倍)、然后通过在功率限制中为附加负载充电来重新启动。 尽管在此期间输出电压大幅下降、但我们已经确定了这一点、并发现它在我们的应用中能够成功地工作。
我真的需要了解根本原因、设计中是否有任何可能导致它的东西、以及剩余的现场人员是否有发生相同故障的风险。
谢谢、
Paul。