This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2044A:TUSB2046_TPS2044A:运行异常

Guru**** 675520 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2044, TPS2044A, TPS2046B, TPS2044B
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1112895/tps2044a-tusb2046_tps2044a-abnormal-operation

器件型号:TPS2044A
主题中讨论的其他器件: TPS2044TPS2046BTPS2044B

e2e.ti.com/.../TUSB2046_5F00_TPS2044A_5F00_OCS-ISSUE_5F00_schematic.pdfe2e.ti.com/.../TUSB2046_5F00_TPS2044A-_5F00_abnormal-operation-figure.pptx

您好!

我们的电路 在电流限制中异常运行。  

请参阅我们的原理图和操作图。  

/OCX 很可能会出现脉冲类型等情况。 为什么引脚不保持低电平有效?

 过流情况消除后、/ENX 无法恢复。 过流必须持续 大约2.5~3秒 /OCX  发生 脉冲类型为6次。

请告诉我原因。  

 1. TPS2044:/OCX 在 过流情况下不会保持低电平有效。  

2. TPS2044: 过流情况消除后,/ENX 无法恢复。 (某些条件)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sun Young:

    /ENx 是一个输入引脚。 我看不到行为的原因。

    您能否分享有关测试条件和原理图的更多详细信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经附上 了我们的原理图和图。  请参阅我们的原理图。   

    /ENx 是 TPS2044的输入引脚。  /ENx 是 TUSB2046的 OUT 引脚。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bing:

    感谢您的支持。

    (Sun Young 是我的客户。)

    最大的问题是、如果 TPS2044A 在大约3秒内出现过流情况、则无法恢复到正常状态。

    (您可以在 pptx 文件的第2张幻灯片上看到波形。)

    此外、如果它连接到 TPS2046B、我们甚至看不到\ocx 引脚的变化。尽管发生过流情况、它只是处于高电平状态。

    (但是、如果我们单独测试 TPS2044A、我们可以看到\ocx 引脚的变化、因此我们怀疑 TPS2044A 和 TPS2046B 的组合存在一些问题。)

    无论如何,我们必须解决无法恢复的问题。您是否有办法解决这个问题?

    如果您需要更多信息、请告诉我。 谢谢。

    此致、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的孙永、Chase:

    TUSB2046不是我们线路的乘积、/EN 信号由它控制。 我假设控制逻辑是当 TPS2044的/OC 被置为有效时、TUSB2046将设置/EN 来禁用此开关、对吗? 您能否在出现/OC 脉冲时放大波形? 对于第二个图、我看到/EN 引脚上的脉冲。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄冰、您好!  

    我们附加 了/OC 的缩放图。 请检查波形。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sun Young:

    感谢您的更新。  我认为您所连接的波形也是使用/EN 器件而非 EN 器件、对吧? 但波形与您使用的开关不一致、似乎当/OC 发生时、/EN 也会置为低电平(启用)。

    顺便说一下、您能否分享有关 TUSB2046控制逻辑的更多详细信息? 原因使能信号来自 TUSB2046、我想进一步了解它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bing:

    感谢您的支持。

    首先、我们想知道原理图是否有问题、这对我的客户非常重要、请查看下面的原理图。

    e2e.ti.com/.../3757.TUSB2046_5F00_TPS2044A_5F00_OCS-ISSUE_5F00_schematic.pdf

    其次、Sun Young 仅使用\ocx 和\ENx 之间的晶体管 IC 测试了 TPS2044A。 (如果\ocx 为低电平、\ENx 为高电平。)

    结果与上面的波形相同、我们认为这不是 TUSB2046带来的问题。

    那么、如果我们需要、您可以查看参考原理图、包括任何上拉、下拉或任何其他附加电路吗?

    请提供您自己测试 TPS2044A 的数据。

    如果您需要更多信息、请告诉我。 谢谢。

    此致、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Chase,Sun Young,

    原理图看起来不错、但我们可能需要在输出引脚上使用大容量电容器。 我将在获取 TPS2044A 后执行测试。

    但在此之前、我想根据您的测试结果进行调试、您能帮助澄清以下问题吗?

    1.对于之前的波形、CH1指哪个/OC 和 CH4指哪个/EN? TPS2044A 具有4个 OC、4个/EN 引脚。 您测试了哪个电源路径?

    2.  

    [引用 userid="464516" URL"~μ C/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1112895/tps2044a-tusb2046_tps2044a-normal-operation/4128589#4128589]Sun Young 单独测试了 TPS2044A、在\ENx 和 ENx 之间使用晶体管。 (如果\ocx 为低电平、\ENx 为高电平。)

    对于"单独测试 TPS2044A"、这意味着我们在板上对其进行了测试、但切断了与 TUSB2046的所有连接?

    3.您是如何进行测试的? 电阻器直接连接 TPS2044A 的输出端和 GND 之间的方法是什么? 在连接2欧姆负载之前,是否存在0.5A 之类的负载,或者我们在没有负载的情况下进行2欧姆负载测试(原理图中显示的10k 欧姆和二极管除外)?

    4、我们是否监控了 VIN 的状态? 它是否保持在大约5V 的电压? ->我怀疑输出电流突然增加会在短时间内将 VIN 上的电压电平拉低、然后 TPS2044A INX 的电压电平无法正常工作。

    谢谢。

    必应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄冰、您好!  

    我们已经测试 了所有/OC 和/EN。  我认为 某些路径 不会产生这个问题。  

    但我们已经多次测试 了3/OC、3/EN。  

    谢谢。  

    BR、

    哈姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bing:

    我为您的问题添加了更多答案。

    2.是的、它们切断了与 TUSB2046的所有连接。

    3.它们使用2欧姆负载、也使用电动装载机。是的、它们在输出和 GND 之间连接了2欧姆负载。正常运行时的电流消耗很小。

    4.我们必须检查它,但我认为它不是导致 VIN 压降的大电流。

    此致、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sun Young:

    谢谢。 那么、您意味着每条路径都可能具有您观察到的行为? 什么是故障率、您在所有测试中都有多少次故障? (故障情况指/EN 无法自动恢复的情况)。

    谢谢。

    必应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄冰、您好!  

    此问题的故障率为100%。  

    谢谢。  

    BR、

    哈姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ham、

    最后一个问题是、当您单独在 TPS2044上进行测试(即切断与 TUSB2046的所有连接)时、您是否看到/OC 仍在脉冲状态下运行、或者可以保持低电平有效? 所有测试条件保持不变? (使用电阻器或电子负载时为2欧姆)。  /OC 行为异常、因此我想了解/OC 为什么表现脉冲状态。

    请捕获 VIN 上的波形、我想知道它上的纹波量。

    此外、对于/EN 引脚、它是输入引脚、其行为不应由 TPS2044B 控制、而应由 TUSB2046控制。 TUSB2046 /EN 的行为与其数据表中的特性描述不一致:当/OVRCURx 为低电平时、/PWRONx 为低电平。 但在波形中、当 TPS2044释放/OC 至高电平时、/PWRONx 仍保持高电平。 我不想说 TUSB2046出了问题、但我想从 TUSB2046方面得到澄清。  

    谢谢。

    必应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bing Hwang:

    我们 已经回答 了您的问题。  请参阅 Chase Jung 的回答。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ham、

    我将在本周获取样片、并向您提供反馈。

    谢谢。

    必应