This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1A:如何实现自动控制?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ78350-R1A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1118009/bq78350-r1a-how-to-have-automatic-control

器件型号:BQ78350-R1A
主题中讨论的其他器件:BQ76940

尊敬的:

我们将 BQ76940与 BQ78350-R1A 结合使用、当我们将 FET_ENABLE 设置为低电平时、我们可以手动控制放电和充电 MOSFET。 但是、如果我们将 FET_ENABLE 设置为高电平、那么 BQ78应该会自动将其全部处理好吗? 在参考手册中、我们不清楚让 IT 自主运行还应该发生什么情况。 有人能不能向正确的方向指出我们?

没有任何 PF 标志处于活动状态:

此致、

1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jan、

    是的、如果 FET_EN 位为高电平、则固件将在充电期间控制 FET。 从故障中进行的任何恢复都必须由主机处理。

    谢谢、
    Caleb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Caleb、

    您可以看到 FET_EN 为高电平、但输出仍然为低电平。 但我们看不到任何故障情况。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jan、

    您是否介意向我发送您的.gg 文件? 您可以通过单击数据存储器页面上的导出按钮导出设置。  

    谢谢、
    Caleb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    给你!

    单击 此处查看 gg 文件的链接、找不到直接在此处发布的链接。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jan、

    我尝试加载您的配置文件、但格式似乎错误。 您是否可以再次导出设置并使其具有.gg.csv 扩展?

    谢谢、
    Caleb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Caleb、  

    我现在也添加了 gg.csv (与之前相同的链接)。

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jan、

    PRES 引脚是如何连接的? 如果您不使用该器件、则应将其连接到 VSS。

    我们在 EVM 上测试了您的设置、FET 正常运行。

    谢谢、
    Caleb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有一个下拉电阻器、该引脚也会连接到 MCU、但该引脚也是低电平。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Caleb、

    我们的固件工程师对此进行了另一个观察、发现该引脚的软件配置似乎有问题。此时它看起来已经解决了、但我们必须进一步调查。 我们稍后将对此进行确认。  

    后续问题、在充电周期结束时、是否有办法查看此时平衡是否处于活动状态。 我们知道有一个寄存器(BAL_OK)、这表明如果需要、可以进行平衡。 是否可以看到此时是否正在进行平衡?

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jan、

    OperationStatus 0x0054命令中有一个电池平衡状态位。 请参阅技术参考手册的第17.2.38节。 https://www.ti.com/lit/ug/sluuc78/sluuc78.pdf?ts=1658249029078&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FBQ78350-R1A

    谢谢、
    Caleb