This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM34927:LM34927替换器件

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: LM34927, LM34926, LM5017, LM5018, LM5161

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1119214/lm34927-lm34927-replacement-part

器件型号:LM34927
主题中讨论的其他器件: LM34926LM5017LM5018LM5161

您好!

我使用的是 LM34927的 WSON 封装。 从 IC 可用性的角度来看、我们正在考虑使用 P2P 代替。
是否可以假设以下所有器件都将被 P2P 取代? 请告诉我是否存在电流限制值以外的差异。

・LM34926
・LM5017
・LM5018
・LM5161

使用条件如下。
・输入电压:15-96V (用于24输入系统和48输入系统)
・Vout1:13.5V、Vout2:13.5V
・Iout1:100-150mA、Iout2:100-150mA

谢谢、

Astro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我认为您列出的器件应该兼容。

    确保遵循所选器件的数据表建议。

    谢谢