请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM34927 主题中讨论的其他器件: LM34926、 LM5017、 LM5018、 LM5161
您好!
我使用的是 LM34927的 WSON 封装。 从 IC 可用性的角度来看、我们正在考虑使用 P2P 代替。
是否可以假设以下所有器件都将被 P2P 取代? 请告诉我是否存在电流限制值以外的差异。
・LM34926
・LM5017
・LM5018
・LM5161
使用条件如下。
・输入电压:15-96V (用于24输入系统和48输入系统)
・Vout1:13.5V、Vout2:13.5V
・Iout1:100-150mA、Iout2:100-150mA
谢谢、
Astro