This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV73312PEVM-643:tlv73312的最大噪声为&#39

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV733P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1118819/tlv73312pevm-643-what-s-the-max-noise-of-tlv73312

器件型号:TLV73312PEVM-643
主题中讨论的其他器件:TLV733P

大家好、  

我在 TLV733p 数据表中仅看到120uVrms @ 1.8V 输出电压和10mA 输出电流、TLV73312的最大噪声是多少? 谢谢。   

BRS

假设

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    噪声通常不是针对最大值或最小值指定的、因为它通常与输出电压相关。  

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    感谢您的回复。  

    是的、噪声与输出电压有关、因此我想询问 TLV73312的输出电压为1.2V。 谢谢。  

    BRS

    假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我能做的最好的事情是在 EVM 上获取噪声数据、但我无法为您提供最小或最大规格。 够了吗?

    谢谢、

    Nick