This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100EVM:可以#39;t 连接到 bqstudio

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQSTUDIO, BQ34Z100, MKST-3P-ALT-EV2300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1118854/bq34z100evm-can-t-connect-to-bqstudio

器件型号:BQ34Z100EVM
主题中讨论的其他器件:EV2400BQSTUDIOBQ34Z100MKST-3P-ALT-EV2300

您好!  

我正在尝试将电路板连接到 bqStudio、但它没有连接。  该程序出现错误、未检测到地址。 我没有使用 EV2400在电路板和 PC 之间建立连接。  该程序是否在不使用 EV2400转换器的情况下工作?

我在几个论坛中搜索过、但没有任何结果...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    bqStudio 要求您使用 EV2400或 EV2300以及具有支持监测计的 TI EVM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还可以。。。 我使用的是受支持的监测计、我唯一不能做的就是将电路板连接到 bqStudio。 我 认为只要 我使用类似的转换器、就 可以正常工作。 但是、如果 bqStudio 只能与 EV2400配合使用、而我不想使用、那么我就无法使用 bqStudio 了...

    我有哪些选择? 除了 EV2400和 bqStudio 之外、是否有任何方法可以从 bq34z100中获取信息?

    
    
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、如果我想在项目中使用此 IC、我必须在所有项目中使用 EV2400?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patricia、您好!

    bqStudio 使用 EV2400进行通信。 较新版本支持使用 MKST-3P-ALT-EV2300而不是 EV2400。

    即使在这种情况下、功能/特性也存在差异。

    您始终可以使用自己的主机控制器直接与 bq34z100通信。 TI 提供了现已成为 Linux 内核一部分的驱动程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shirish、


    我明白了。 但是、我是否必须根据 BQ34Z100使用一个 EV2400、或者我是否只需要一个 EV2400、并且可以使用它对多个 BQ34Z100的闪存进行编程?  

    一个 EV2400可用于多个 bq34z100?

    Patricia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patricia、您好!

    您只需要一个 EV2400。 EV2400是一款支持与 bq34z100通信的 I2C 收发器。

    您可以更换(I2C)连接的 bq34z100、并使用相同的 EV2400对下一个进行编程/闪存。 您还可以监控监测计参数并记录这些参数、以便从 bqStudio 到 EV2400进行分析。