主题中讨论的其他器件: TPS565201、 TPS564201、 TPS62135
你(们)好
该器件的自然通风工作温度高达85°C、但如果他们关心此问题、还是应该仅关心结温?
如果他们需要注意 自然通风条件下的工作温度、您能告诉他们任何使用 TPS54427的类似器件、其自然通风条件下的工作温度超过100度吗?
此致、
北井高桥
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
该器件的自然通风工作温度高达85°C、但如果他们关心此问题、还是应该仅关心结温?
如果他们需要注意 自然通风条件下的工作温度、您能告诉他们任何使用 TPS54427的类似器件、其自然通风条件下的工作温度超过100度吗?
此致、
北井高桥
你好、Takahashi-San、
TPS62135似乎在上述器件中具有最佳的 theta-ja。 我同意报告方式存在一些差异、但我没有关于 TPS54427的 TA 限制的根本/历史记录。 但鉴于数据表中的限制、我们必须确保 TPS54427上的工作温度 TA 低于85C。 对于其他 IC TPS62135、TPS564201/8、TPS565201/8、未指定 TA、但仅指定 TJ。 因此、只要温度低于最大 TJ、这些 IC 就可以正常工作。
谢谢、
模块