This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54427:自然通风工作温度

Guru**** 2511325 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54427, TPS565201, TPS564201, TPS62135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1115864/tps54427-operating-free-air-temperature

器件型号:TPS54427
主题中讨论的其他器件: TPS565201TPS564201TPS62135

你(们)好

  该器件的自然通风工作温度高达85°C、但如果他们关心此问题、还是应该仅关心结温?

如果他们需要注意 自然通风条件下的工作温度、您能告诉他们任何使用 TPS54427的类似器件、其自然通风条件下的工作温度超过100度吗?

此致、

北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takahashi-San、

    这是一个好问题。 我的第一个想法是结温是决定因素、只要结温保持在125°C 以下、就不会成为问题。 但是、让我尝试在内部与团队确认这一点。

    谢谢、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takahashi-San、

    最好遵循此处推荐的数据表指南。 相反、我要查看这里的 TPS564201/8、TPS565201/8、TPS62135/6、它们没有 TA 规格、而只是最大 Tj 规格。

    谢谢、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amod、

    在热峰中、可能是 Theta_Ja、哪些器件更好?

    此外、您能否说出一些器件对 T&Tj 有限制但其他器件只有 Tj 且没有 Ta 的原因?

    您能告诉我们 TPS54427数据表中所述的 Ta 定义吗? 这些是令人困惑的、因为所有数据表中的参数并不一致。

    此致、

    北井高桥  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takahashi-San、

    TPS62135似乎在上述器件中具有最佳的 theta-ja。 我同意报告方式存在一些差异、但我没有关于 TPS54427的 TA 限制的根本/历史记录。 但鉴于数据表中的限制、我们必须确保 TPS54427上的工作温度 TA 低于85C。 对于其他 IC TPS62135、TPS564201/8、TPS565201/8、未指定 TA、但仅指定 TJ。 因此、只要温度低于最大 TJ、这些 IC 就可以正常工作。

    谢谢、

    模块