This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21520:控制器置于次级侧控制中。

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: UC3825, UCC21520, UCC27324, UCC27211, UCC20520, UCC5350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1114807/ucc21520-the-controller-is-placed-in-the-secondary-side-control

器件型号:UCC21520
主题中讨论的其他器件:UC3825UCC27324UCC27211UCC20520UCC5350

大家好、

我的客户在 次级侧控制上使用 UC3825、 拓扑是推挽式。  

您是否有适合驱动初级侧的隔离解决方案?

如 UCC21520+UCC27324?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 、Jimmy、

    感谢您的提问。 我们的专家因美国假期而今天不在办公室、并将在接下来的几天内与您联系。  

    此致、

    Leslie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    UCC21520是一款双通道隔离式栅极驱动器、但 UCC27324不是。 您计划如何使用这两个驱动程序? 您是否只需要隔离式栅极驱动器? 栅极驱动器是否需要具有2个通道?

    我们提供了一个比较表、可在 此处说明我们的双通道驱动器之间的差异:e2e.ti.com/.../faq-what-are-the-differences-between-the-dual-channel-isolated-gate-drivers

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Krystian、

    由于客户将控制器放在辅助侧、因此 PRI 和 Sec 距离太远。 他们希望首先隔离 PWM、并使用栅极驱动器深入了解初级侧 MOSFET。


    与下面的设计类似。该设计使用 ISO7220+UCC27211。我只计划使用 UCC21520来替代 ISO7220

    https://www.ti.com/tool/PMP8877?keyMatch=&tisearch=search-everything&usecase=refdesign

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    我认为 UCC21520负责  ISO7220+UCC27211的两个功能。 ISO7220看起来像一个将隔离 PWM 信号的数字隔离器、而 UCC27211是一个非隔离式栅极驱动器。 UCC21520具有隔离功能、是一款双通道栅极驱动器。 您应该能够使用 UCC21520替换这两个组件。 此外 、如果您需要具有单输入 PWM 信号的双通道隔离式栅极驱动器、UCC20520是另一种选择。

    此致、

    Krystian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Krystian、

    感谢您的解释。 我完全了解 UCC21520负责  ISO7220+UCC27211的两个功能。

    但我想从布局的角度来看待这个问题。  

    我希望栅极驱动器尽可能靠近 MOSFET。
    但根据安全要求、我只能将隔离功能放在变压器侧。
    然后使用栅极驱动器来驱动 MOSFET。

    或 使用图腾柱+UCC21520代替  UCC21520+UCC27324。

    那么、您能提供更多建议吗? Thx  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jimmy、

    让我给您第三个选择来思考... 您可以使用两个 UCC5350、一个是我们的单通道隔离式栅极驱动器。 这些器件的优势是能够在两个晶体管的每个晶体管周围布置一个非常紧密的栅极环路。 这对于高电流应用、尤其是使用 IGBT 的应用尤其有用。

    此致、

    Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    您的问题是否已得到解答? 如果是、请将该线程标记为已解决。 否则、如果您仍有相同的问题、如果您可以向我发送系统的方框图、帮助我为您提供最佳建议、我将能够为您提供更多帮助。  

    此致、

    Krystian