This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM431:REF431 (2.495V)用作钳位二极管、最大值为 1V 和100°C 时的 I_KA

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: LM431, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1118351/lm431-ref431-2-495v-is-used-as-a-clamping-diode-what-is-the-max-i_ka-at-1v-and-100-c

器件型号:LM431
Thread 中讨论的其他器件: TL431

您好!

我遇到了一个电路难题。

在不影响高阻抗测量信号的情况下、应限制高阻抗 ADC 输入端的电压。

应使用并联稳压器(REF431)解决该问题。

在数据表中、特征曲线并不是很有意义。

我需要1V/100°C、V_KA=V_REF 时的电流 I_KA。  

已知未达到 I_LIM。

但是、V_KA =+1V 时的钳位电流仍低于正常硅二极管的钳位电流。

此致
Frank Roeder

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

     LM431的最小 VKA 是 Vref = 2.495V、因此器件将在 VKA = 1V 时关闭、并且不会进行调节。 VKA = 36V 且 Vref = 0V 时的最大关断电流 为1 μA μ A。

    最棒的

    Walter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Walter、

    我需要缩放该特征。

    此致、

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    您可以共享原理图吗? 它将有助于确定 电流。

    最棒的

    Walter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Walter、

    这是原理图。

    在2、5V 的 VBIAS 电平上、输入电压为+/-2、5V。

    输入电压+/- 1、5...2V 的近似输入电流是多少?

    因此、我需要放大特征、"V_KA=V_REF"时阴极电流与阴极电压"

    此致、

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    遗憾的是、我们没有该数据。 我们无法 保证低于 Ika (min)的 TL431的行为。

    最棒的

    Walter