This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61460-Q1:开关频率

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1115513/lm61460-q1-switching-frequency

器件型号:LM61460-Q1

测得的开关频率低于预期。 Rt 使用的电阻器为6.2kOhm 1%。 通常、对于该电阻值、我们应该具有大约2MHz 的开关频率、但我们测量的是1.7Mhz。 是不是问题、原因是什么。 请帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hariha、

     开关 频率下降的原因有很多、例如达到 TON-MIN 或 TOFF-MIN 时间、检测到过流保护和短路、因此应注意测试条件。

    B R

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于我没有再收到任何答复,我将认为这一问题已得到解决,并将其结案。 如果您 还有任何问题、可以再次向我提问。

    非常感谢。

    B R

    Colin