This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM22676:电感电流

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LM22676

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1119127/lm22676-inductance-current

器件型号:LM22676

您好!
我对 LM22676的电感 Isat 电流值有疑问。
如果 LM22676的最大峰值电流限值可高达5.5A、您使用的任何电感值是否仍应使电感的 Isat 等于或大于5.5A?
如果是、 为什么 LM22676的 Webench 电源设计器中不考虑该规格?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是的、 电感器的 Isat 应大于 最大峰值电流限制。 由于电感 器电流满足 Isat 时电感将减小、因此在这种情况下会产生浪涌电流。

     对于适用于 LM22676的 Webench 电源设计器、已考虑了 Isat 的规格。 您应该双击电感器、然后可以选择不同类型的电感  器、如下所示。

    B R

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是的、电感器的 Isat 应大于5.5A。

    对于相同的电感值、有不同的电感器类型可对应不同的 Isat。 因此、Webench 电源设计器将根据工作条件提供适当的电感值。 在最终选择特定电感器类型时、您需要同时考虑 Isat 和 Webench 电感值。

    此致、

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  
    感谢您的回答。
    随附我感兴趣的 webench 设计报告。 在此示例中、我展示了一个电感值为47uH、但其饱和电流值不大于或等于5.5A。 它是否应该已经考虑到这一点并向我展示具有该值的电感?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    Webench 设计将自动将输出电流与 电感器的 Isat 相匹配。 在您的仿真模型 中,您将 Iout 设置为1A,因此 Isat 不需要超过5.5A。 如果您 将输出电流更改为3A 的最大 Iout、则所选电感器的 Isat  将增加至4.8A。 如果您继续希望 Iout  超过3A、 则理论上 Isat 将 大于或等于5.5A、但 在 Webench 设计中不允许这样做。

    B R  

    Colin