This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256403:UCC256403故障模式

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1118756/ucc256403-ucc256403-fault-mode

器件型号:UCC256403

大家好、

我的客户 在使用 UCC256403时遇到一些技术问题。 请帮助查看以下问题:

当使用 UCC256403时、它在打开时将进入1S 故障保护。 解决方案是增加引导电容(CL4)。 但规格指出、由于欠压、该引脚不会进入故障保护、请帮助确认出现这种情况的可能原因、谢谢!

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的查询。  已将此任务分配给产品专家、请留出一至两个工作日进行响应。

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、谢尔曼、

    你是对的。 引导 UVLO 不会使控制器进入 FAULT 状态。

    您能否 检查导致控制器进入故障状态的其他引脚电压?

    请参阅 UCC25640x 应用手册中提供的启动指南

    此致

    曼尼甘塔 P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pallantla、

    感谢您的支持! 我是否可以知道 、当增大引导电容时、可以 解决哪些故障类型? OCP 还是 OVP?  

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、如果高侧驱动器上没有足够的栅极电压、LLC 将不对称地驱动。 我想控制器尝试降低频率以提高输出电压。 但是、由于没有足够的高侧栅极驱动电压、我们无法判断将启用何种保护。 因此、您可以通过查看真实硬件中的 ISNS、BW 信号来确定。

    此致

    曼尼甘塔 P