This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24800:关于 BTST

Guru**** 2532360 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1118401/bq24800-about-btst

器件型号:BQ24800

BTST 线路的电阻器。 EVM 板上安装了6.8 Ω 电阻。

但是、BQ24800数据表的"典型应用"没有该串行电阻器。

哪一项是建议?

除了您能告诉您原因之外、您还能告诉您吗?

如果建议情况的差异取决于电池电压、适配器电压等。另请进行讲解。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Norimich、

    6.8 Ω 电阻器用于降低高侧 MOSFET 的导通时间。 我建议尽可能复制 EVM 设计。 EVM 是一款经过验证的设计、工作良好。

    Edthan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    我们易于使用的6.8 Ω 电阻器系列的额定功耗为50mW 1005。

    使用它是否没有问题?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些电阻器将起作用。 这不应该是问题。