This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25085A:开关频率远高于慢速(~60kHz)

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25085A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1118400/lm25085a-switching-frequency-much-to-slow-60khz

器件型号:LM25085A

您好!

我遵循 WEBENCH 电源设计器的建议、使用 LM25085A 创建24V 至12V/4A 稳压器。 但在我现在生产的电路板上、 稳压器的工作方式与设计的不符:

输出电压为12V、但在2A 负载下、纹波电压为3V!

开关频率仅为60kHz 左右、而不是267kHz。 RT 电阻值的变化不会改变开关频率。 这是什么原因呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您能否测试 Q3引脚5-8波形, C173和 C174 ESR 值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    平均问题是开关频率减慢、只有60kHz! 而 R108的值变化没有影响。

    (Q3引脚5-8上的波形为方波、C173和 C174的 ESR 值为30MR)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    最好提供 SW 波形以查看发生了什么、 对于 COT、当输出电容器的 ESR 对于 FB 感应纹波太小时、整个系统将不稳定、从而使 SW 节点具有多脉冲 情形。  

    另一个可能的原因是输入电容器离功率级(MOSFET 和二极管)太远、这使得芯片受到 功率级的干扰、从而导致频率不正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

     LM25085A 现在工作正常了! 我在靠近 MOSFET 的位置添加了更多输入电容器、现在稳压器按预期工作。 仅仅替代 TI 评估板上的 LM25085A 输入电容器是不够的。

    感谢您的帮助!