This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65263-Q1:I2C 电源使能位优先级与硬件 EN 引脚间的关系

Guru**** 2812185 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65263-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1115785/tps65263-q1-i2c-power-enable-bit-priority-vs-hardware-en-pins

器件型号:TPS65263-Q1

我知道必须至少启用一个硬件 ENx 引脚才能从7.4.2中启用器件的 I2C 控制:"当 TPS65263-Q1处于硬件关断状态(EN1、EN2和 EN3引脚接地)时、无法通过 I 2C 接口更新器件。 相反、I 2C 接口在软件关断期间(EN1、EN2和 EN3位= 0)可完全正常工作。"

我的问题是每个降压电源输入端的逻辑拓扑是什么。  "en_buckx"是与 I2C 位"ien_buckx"进行逻辑或运算、还是进行逻辑与运算?  具体而言、我希望 TPS65263-Q1在启用 BUCK1的情况下(在硬件引脚上)上电以启动我的 MCU。  我希望其余的 BUCK2和 BUCK3输出保持关闭状态、以便我可以通过 MCU 通过 I2C 手动控制电源定序(因此我会将 EN2和 EN3连接到 GND)。  I2C 命令是否能够覆盖此配置中的 BUCK2和 BUCK3硬件 EN 引脚?  我希望节省使用 MCU 上的 GPIO 切换硬件 EN 引脚以用于其他目的。  各种使能模式的方框图将是数据表中的一个很好的补充。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared、

    感谢您的支持! 我将检查并尽快返回给您。

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared、

    想澄清这个问题。 如果我理解正确、您是否希望我们澄清硬件 ENx 引脚和 I2C 位'ien_buckx'的逻辑? 它们之间的逻辑关系是"逻辑或"还是"逻辑与"? 例如、如果 EN2和 EN3的硬件引脚连接到 GND (EN1为高电平)、您想知道 I2C 位是否可以控制 Buck2和 Buck3的开/关?

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、完全正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared、

    我将根据 EVM 板对其进行仔细检查、然后向您提供反馈。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared、

    很抱歉耽误你的回答。 在 EVM 板上进行双确认后、它们之间的逻辑关系是逻辑和。 例如、这意味着、如果 EN2和 EN3的硬件引脚连接到 GND (EN1为高电平)、I2C 位现在只能控制 Buck1的开/关、而不能控制 Buck2和 Buck3的开/关、因为硬件是 EN 关。

    如有任何不清楚的情况、请告诉我。 谢谢!

    BRS

    卢西亚