This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2736:未调节

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1117028/lm2736-not-regulating

器件型号:LM2736

你(们)好

我使用 LM2736XMK/NOPB 将15V 转换为6V、但遗憾的是、下面的设计未调节输出、我无法确定正在发生什么情况。

我甚至尝试使用 Web Bench 进行仿真、 我获得了正确的电压。  

随着我增大输入电压、输出也在变化。 您能看看我的原理图、看看您是否发现问题。

L= 6.8uH  NLCV32T-6R8M-EFR
Cout = Cin = 10uF

二极管:D11=D12 PMEG3005EH、115

Cboost = 10nF

如果您希望我从输出中获取一些图、请告诉我。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amir、

    您的原理图不正确。 您无法使用二极管 D11为引导电压充电。 因为引导至 SW 节点的绝对最大电压为8V。 在您的情况下为15V、这将损坏器件。 VBOOT-VSW 不应超过5.5V 的最大工作限制。 请参阅数据表的第8.1.1节。 您需要在输出和电荷引导之间使用齐纳二极管。  

    希望这对您有所帮助、

    谢谢、

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回答、它确实如您所述。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    Nancy 明天将回复您!

    Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuai、

    问题已解决。

    谢谢、

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nancy、

    很抱歉询问另一个问题、根据 数据表的8.2.5、 由于 VIN 和 VOUT 大于5V、我们如何计算齐纳二极管电压和功率、我还需要曲棍二极管。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amir、

    请遵循数据表中的图25。 您需要串联齐纳二极管和曲棍二极管。 D2/D3 P/N 位于表5中。

    谢谢、

    Nancy