This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61020:查找与 TPS63060相同或相似的规格

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61020, TPS63060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1117839/tps61020-looking-for-the-same-or-similar-specification-of-tps63060

器件型号:TPS61020
主题中讨论的其他器件: TPS63060

各位专家、您好!

我的客户正在寻找 TPS61020的规格、该规格类似于 TPS63060数据表8.1绝对最大额定值中列出的电压范围内的 L1、L2 (交流、小于10ns)。

你有什么想法吗?

 

随附的 TPS63060数据表中以红色括起来的规格是客户在 TPS63060中所期望的特性。

谢谢、此致、

山本顺锡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shunsuke、

    感谢您的联系。

    这是一个很旧的器件、很抱歉我们没有该数据。

    开关节点下冲/过冲取决于许多因素、例如测量设置、开关节点环路和应用电路外部组件选择。 请检查电感器、输入/输出电容器是否在数据表建议范围内。

    对于升压转换 器、请遵循数据表中的布局指南以确保器件的良好性能。

    此致、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryce、

     

    感谢您的回复。

    您是说相对较新的 TI 器件具有我提到的数据吗?

     

    谢谢、此致、

    山本顺锡。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shunsuke、

    很抱歉、我们通常不提供数据。

    请 遵循布局指南以确保器件的良好性能。

    此致、

    布莱斯