This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61070:转换器输出纹波问题

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1118447/tps61070-converter-output-ripple-problem

器件型号:TPS61070

我们的电池供电设备存在问题 、该设备使用 TPS61070为桥式传感器供电。 我不确定转换器在哪个阈值下从低功耗模式转换到正常运行、因此图1中存在2-3 kHz 纹波。 我添加了一个额外的负载电阻器(+20mA :总电流为40mA)和50uF 输出电容器、消除了如图2所示的低频纹波。  

我的问题与转换器如何处理~20mA 的低负载有关。 我没有在规格表中找到它定义何时传输至省电模式的内容。 我附上了参考图片3的原理图。

我们将感谢您的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您联系 E2E。

    很抱歉、图片分辨率太低、我无法清楚地看到图片、您能将文件作为 zip 文件转发吗?

    1.您能否在一个屏幕上使用 Vout 探测 SW 和 Il 波形? 以便我可以确定它是处于 PFM 还是 PWM 模式?

    2、 我们通常不在 PFM 和 PWM 之间包含负载电流阈值、因为该值取决于输入电压、输出电压、电感器值、内部谷值电流阈值和效率。 有关更多详细信息、请参阅 应用手册

    此致、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C:\Users\jnormand\Desktop\BHU_OUT_PLC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryce、

    我没有电流探头、但我已附加了原始照片、并从 SW 引脚添加了测量值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../BHU_5F00_OUT_5F00_PLC.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我已经检查了输出电容  CGA4J3X7R1A475K、自谐振频率接近开关频率、这将导致电容低得多、最终导致不稳定条件。 因此、建议并联使用较小的电容器。

    此致、

    布莱斯