This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3845:测试具有闭环的反激式转换器的步骤。

Guru**** 2511355 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1118886/uc3845-steps-to-test-a-flyback-converter-with-closed-loop

器件型号:UC3845

有人能解释一下这个过程吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是一个非常广泛的问题。

    一般测试包括效率、启动、保护、线路/负载调节、输出纹波、 瞬态性能、热性能和控制环路稳定性等。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在无负载时有16伏输出。 但当与负载连接时、输出电压会降低。 逐步执行的检查是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我发现您在另一个主题中报告了相同的问题、我将在该主题中回复您、请允许我在这里关闭。

    谢谢。