This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28600:锂离子电池充电器

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28600, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1118047/ucc28600-liion-battery-charger

器件型号:UCC28600
Thread 中讨论的其他器件: TL431

我需要维修方面的帮助。 充电器电源必须在等待模式下提供10.5V 电压、并为5S 锂离子电池充电提供22V 电压。 它是大规模产品器件、而不是我自己的设计。

因此等待模式工作正常、但当充电时、UCC28600提供输出电压并停止工作。 然后重新启动并反复重复。 我使用高压电源来测试此充电器。  

输入电压通常为320V。 我使用280V 测试电路板。 因此,当输入电压低于250V 时,电路板可根据需要工作:为电池充电。

我有许多板会出现这种故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vadym、

    请指定此反激式设计的实际输入/输出条件。 还提到功率级别。 请同时发布实际原理图 (使用趋势图规格:匝数比、初级电感等)、因为图表中没有太多信息。  

    谢谢你

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要维修此板、因此图表是由矿山工程部门创建的。 这是不带滤波器的热部件。 我没有任何数据变压器。 请尝试更换变压器和 UCC28600芯片、此处为故障钢。 我的此板处于工作状态、但找不到任何差异。

    输出电压在第一个后置中被隔离:输入电压来自 AC230V、在 kondensator 上的电桥之后也是320V。

    当控制器感应电池连接时、他向 TL431分压器添加电阻器、输出电压增加到22V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vadym、

    很抱歉、如果没有原理图/设计/波形详细信息、我们将很难在调试过程中提供帮助或确定故障原因。 请参阅 UCC28600上的以下计算器、该计算器有助于验证功率级组件值  https://www.ti.com/lit/zip/slvc104 

    谢谢你

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vadym、

    我将关闭此主题、因为我们没有必要的输入来继续。

    谢谢你

    此致、

    Harish