This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256302:IPolarity 消隐时间

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1110836/ucc256302-ipolarity-blanking-time

器件型号:UCC256302

你(们)好。

请告诉我极性检测消隐时间。

数据表指出、消隐时间为1us。

但是、我确认了在另一个 FET 关断后590ns 打开 FET 的操作。

请参阅下面的波形;

-CH1 VCR 引脚

CH2变压器电流

-CH3 HighSideINV_VDS

-Ch4 ISNS 引脚

此外、数据表的其他部分还对400ns 进行了说明。

问题1. 正确的消隐时间是1us 还是400ns?

问题2. 在上面的波形中、它打开了什么时序?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    首先让我在内部讨论一下。

    我将尽快向您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Adam

    这是一个紧急问题、因此请尽快回复。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我还发现另一个内部文档显示消隐时间为400ns,因此这是正确的时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我知道400ns 是正确的值。

    1us 是否为文书错误?

    请详细介绍以下内容。

    如果在400ns 消隐时间后电流极性处于正确位置、是否在消隐完成时打开?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    如果极性位置正确,PWM 将根据 HS 引脚压摆率检测打开

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    如果极性位置正确、但 HS 引脚压摆率检测未在400ns 消隐时间内完成、应何时开启?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    等待 HS 引脚压摆率检测、直至达到最大死区时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    最大死区时间是指什么时间?

    数据表指出、如果可以在极性检测消隐到期时执行压摆率检测、则将通过压摆率检测来开启压摆率检测。

    以下是数据表的摘录。

    在极性检测消隐时间400ns 后、压摆率检测是否有效?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我看到您提到 极性是正确的位置,但没有提到检测到极性,因此我认为您是在谈论最大死区时间块。

    如果压摆率检测有效、但 检测到极性翻转、则它将打开栅极。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我知道、在400ns 的极性检测消隐后、dVdt 检测仍然有效、这是正确的吗?

    此外、您之前回答说400ns 是极性检测消隐的正确值、但1us 的值是否为文书错误? 还是其他特征值的正确值?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    通常情况下,在400ns 内完成转换检测,因为 UCC25630X 上的最小 dVdt 转换率为1V/ns,如果转换完成时间为400ns,它将引用极性来打开栅极。

    我还没有收到美国团队的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请在下面回答。

    ①Did 您得到有关1us 的答案吗?

    ②I 需要仿真以下内容、因此我需要电阻的阻抗。

    ③When VCM 是否发生变化? 它是否会因 RVCC 中的突然负载波动而变化?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    1.我还没有得到反馈。

    2.功能方框图让客户轻松了解 IC 内部功能,但这并不意味着 IC 内部包含这些组件。

    3. VCM 固定为3V,RVCC 是内部 LDO,因此也不应更改。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请在下面回答。

    1、3周以上没有收到1个月的答复。 何时可以获得答案?

    2.与端子电压相比、内部相位滞后多大?

    如果有滤波器配置、请告诉我极点频率。

    3.我们确认了 RVCC 波动时 VCR 波动的波形。

    当 RVCC 由于动态负载等而波动时、VCM 是否会波动?


    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    1.我也没有得到反馈。

    2.您的问题未显示在数据表中,因此过于保密。

    3.对于您的波形,您应该将 Vcc 电压增加到15V 左右,并且您需要将 RVcc 保持在13V,否则它也会影响 LLSS 引脚设置。