This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25981:适用于3.3V 和5V 应用的 TPS259814A OV 和 UV 建议设置点

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1118939/tps25981-tps259814a-ov-and-uv-recommended-set-point-for-3-3v-and-5v-application

器件型号:TPS25981

您好!

您能否解释一下、对于3.3V 和5V 应用、推荐的过压和欠压设定点是什么?  我们正在进行内部讨论、我想了解对于3.3V 和5V 应用、过压和欠压设置(TRIP)点以及恢复点的建议百分比是多少。  我正在尝试了解,例如,5V 设备某些 TI 电子保险丝上的默认 OV 为6.1V (是否应该更低)?  我在其他数据表和应用手册中看到、使用了9%至10%的欠压设定值。  是否可以将 UV 设置为使用 efuse 的特定电压轨的15%以上?  如果能提供更多有关正确 OV 和 UV 设定点的信息以及原因、我将不胜感激。  谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    UV 和 OV 阈值的选择始终由客户决定、我们对此不提供建议。 影响 UV 和 OV 阈值的因素是负载的能力、它可以支持的高电压和低电压。

    此致

    Kunal Goel