This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56528:适用于极低阻抗负载的最佳驱动器

Guru**** 2510375 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56528

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1116447/tps56528-best-driver-for-very-low-impedance-loads

器件型号:TPS56528

大家好、团队、

我的客户尝试以尽可能大的电流/功率将40kHz 正弦信号发送到极低阻抗负载(25m Ω)。 TPS56528降压转换器评估模块是快速原型设计的可能解决方案、可用于测试设计理念。 如果您还推荐 了 TPS56528、或者是否有更好的组件可供您推荐、请告诉我吗?

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    杨永将於下星期一回复你

    Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    可以使用降压转换器生成 正弦 信号。

    我是否可以检查此应用程序的背景? 为什么需要降压? 以及 对正弦 信号的任何其他要求?

    标准 正弦波 ? 峰值和谷值、偏移量如何? 频率精度?

    BRS、

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Young、

    你好。

    负载是一个电阻约为0.1欧姆和5uH 的线圈。 这就是为什么我想到降压转换器、因为我不想使用功率三端双向可控硅开关元件或功率晶体管进入复杂的设计。 我可以使用高电压放大器来实现它、但具有 正弦信号的这些成本非常昂贵、这并不重要。 即使是方波或任何波形都会执行的操作。 比频率精度更重要的是更大的功率(F=40kHz、您可能会经常离线、但仍然可以)。 另一方面、偏移更小、因为它会不必要地加热线圈。 最好在不活动时禁用它。 馈送100W 将是一个梦想(1kV)。 有什么建议吗?

    感谢你的帮助。

    此致、

    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    杨永明明天会回复你!

    Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!  

    如果我错过了任何内容、请告诉我。

    您可能希望将电感器用作降压的负载,因此使用开关信号(转换器的 SW 引脚)来驱动电感器/线圈,正确吗?

    SW 信号将是 方波,它是否也可以接受 ?  

    关于100W,您期望的电流是多少,电压是多少 ?

    BRS、

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Young、

    请参阅以下内容:

    您可能希望将电感器用作降压的负载,因此使用开关信号(转换器的 SW 引脚)来驱动电感器/线圈,正确吗?

    是的。

     SW 信号将是 方波,它是否也可以接受 ?  

    的。

     关于100W、您期望的电流是多少、电压是多少?

    由于电缆和连接器的原因、大约10V 的负载可能会更高:哪种芯片最适合我的应用?

    此致、

    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    如果对电感器施加10V 的应力、这意味着 Vin 应约为10V。 关于降压转换器的输出电压、它取决于您所需的占空比。  

    如果占空比很小、则可能需要更大的负载能力降压以支持100W。 因此您至少需要>10A 的降压转换器。

    下面的链接可以为您提供一些解决方案。

    降压稳压器产品选择| TI.com (>16Vin<=30V 输入,>=10A 单路降压)

    BRS、

    年轻