This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV733P:TLV733P 是否需要外部二极管来提供反向电压保护?

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV733P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1118298/tlv733p-does-the-tlv733p-need-an-external-diode-for-reverse-voltage-protection

器件型号:TLV733P

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 TLV73312P 和 TLV73325P、他们有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

在数据表"7.2功能方框图"中、有一个从输出到输入的二极管。

但是、未描述这些规格。

(1) TLV733P 是否需要外部二极管来提供反向电压保护?

(2)当需要外部二极管时、请告诉我 LDO 反向电压的耐受电压。

(3)您能否告诉我们需要多少正向电压二极管?

--

感谢您的大力帮助与合作。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    当您说反向电压保护时、您实际上是在谈论反向电流保护? 如果您需要反向二极管、则取决于您计划通过器件的反向电流大小。 通常、我们建议您将反向通过器件的电流保持在器件额定电流的5%以下。如果您已经拥有了该电流、则需要使用肖特基二极管来保护 LDO。 该保护二极管的正向电压应约为0.3V。

    如果您谈论反向电压保护、而您正翻转输入极性、那么您绝对需要一个二极管、并且它需要大约0.3-0.5V 以防止输入二极管导通并自我损坏。

    此致、

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    感谢你的答复。

    --

    客户希望了解用于输出到输入的反向电流保护二极管。

    流经内置二极管的电流必须小于器件的额定电流。

    如果超过额定电流、请考虑使用外部肖特基二极管。

    我将与客户分享您的建议。

    --

    当客户有其他问题时、我会再次咨询您。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一