This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24040:BQ24040:IC 未正确调节

Guru**** 2507315 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1118799/bq24040-bq24040-the-ic-is-not-regulating-properly

器件型号:BQ24040

各位专家:  

你好。 如果您可以帮助客户进行设计咨询、请对此表示感谢。

请查看下面客户的完整成绩单。

"我们在设置 BQ24040时遇到了一些问题。 IC 未正确调节。

我更改了 Riset 的值、得到了不同的 Vout 结果、但它们似乎都不正确。

我尝试了:
Riset= 1k、Vout 为4、5V

Riset= 8k2、Vout 为2、6V

"据我所知、该值只应影响提供的电流、Vout 应始终保持为4.2V、不应这样?"

我们希望通过无线充电器为 Lipo 电池充电。 输入为5V、此输入能够以5W 充电。 我们使用几节锂聚合物电池尝试了相同的结果、一节为3.7V、另一节为3.9V。  
我们使用另一个充电器电路尝试了相同的输入和相同的输出、并且它工作正常。 这就是为什么我们不知道这个新电路可能会发生什么情况、这几乎与另一个电路相同。
我在此附上原理图。 没有 Q2 R13和 Q2.2以及 Q2.3现在都未短接。"

感谢你的帮助。

此致、  

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    客户如何测量 Vout? 这是一个电池充电器、 当 OUT 处未连接电池时、器件将处于电池检测模式、其中输出将是方波。 有关详细信息、请参阅数据表第20页的第8.4.12节。 简而言之、VOUT 并非始终为4.2V。  

    您能澄清测试条件吗? 客户是否意味着电池充电至4.5V 和2.6V?

    此致、

    Jing