This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC33063A:+85度时的 VF 电压

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: MC33063A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1117433/mc33063a-vf-voltage-at-85deg

部件号:MC33063A

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 MC33063A 并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--  

数据表 P.5 7.6电气特性(1.21Vmin ~ 1.29Vmax)中介绍了 Vth 完整范围

当环境温度较高(85°C)时、哪个是最小值(1.21V)或最大值(1.29)?

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    感谢您使用 E2E 论坛、关于您的问题、我有点困惑、但我想您问的是、Vth min 1.21V 和1.29V max 对应的自然通风工作温度、而这将是 TA 的完整范围、 即-40 C 至85 C。因此、对于85 C 的 TA、Vth 最大值为1.29V、最小值为1.21V

    BR、

    Haroon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haroon、

    感谢你的答复。

    我知道85度时的 Vth (max)可以是1.21V 或1.29V。  

    它就像一个电平放大器的偏移电压。

    我将与客户分享这一点。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    谢谢您、如果有任何疑问、请告诉我。

    BR、

    Haroon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haroon、

    感谢你的答复。

    客户理解您的答案。

    让我们关闭这个线程、

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一