This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM831D31:OUTA+LOADA 和 OUTB+LOADB 总电容值

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1117870/tpsm831d31-total-outa-loada-and-outb-loadb-cap-value

器件型号:TPSM831D31

您好、先生、

我们使用 TI USB 盒来监控电流= 3.3A (它仍然显示错误的值)、但电源显示8.9A。

我是否需要设置除(8Ch) READ_IOUT 以外的哪个寄存器才能获得正确的电流值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我是否可以知道当您从 GUI 读取3.3A 时负载电流是多少?

    输入电源是否显示8.9A? 您能解释一下您的设置(输入电压、VOUTA、VOUTB、VOUTA 上的负载和 VOUTB 上的负载等)吗?

    共享显示3.3A 的 GUI 屏幕截图以及配置文件(如果您修改了默认设置)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我们的软件工程师找到了正确的代码、现在没问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。