This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2961:基于 MOSFET 的保护

Guru**** 2514325 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1118320/bq2961-mosfet-based-protection

器件型号:BQ2961

您好!

您能否验证以下电路是否能够可靠工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akash、

    由于 OUT 引脚为高电平有效、因此请确保您正在为 M1和 M2使用增强型 MOSFET。 此外、我建议在 n 通道 MOSFET 的栅极至源极之间使用1Mohm 下拉电阻器。

    最棒的

    Andria

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢你。

    您能不能说哪种配置更好:共漏极或共源极

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akash、

    TI 针对 BMS 中 FET 设计的参考设计是共漏极。

    谢谢、
    Caleb