This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:数据表:有关输入电流限制的不明确性

Guru**** 2539070 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1118504/bq24780s-datasheet-unclearity-regarding-input-current-limit

器件型号:BQ24780S

数据表第7.3.9.1节规定、充电器"如果充电电流已经降低至0、则无法保持输入电流电平"。

当充电电流为0时、这是否意味着输入电流限制无效?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    感谢您耐心等待。  我将在星期一回答这个问题。

    Edthan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、没错。

    BQ2480S 采用传统的电源路径设计。 这意味着适配器通过图16中标记的 Q1和 Q2直接连接到系统电源轨。

    如果充电电流为零、则适配器上唯一的功耗是系统。 控制系统功耗的唯一方法是关闭 Q1和 Q2。 请记住、在这种情况下、电池可以补充系统电流并降低适配器上的负载。

    如果充电电流不为零、充电器可以调节输入电流、因为它可以减小充电电流以减小输入电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这也意味着电池充满电时无法调节输入电流、对吧?

    编辑: 第5次读7.6.11、这一切开始有意义。 输入电流限制的理念不是实际限制电流、而是仅用作充电器的信息、即可以为系统电流额外消耗多少电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、没错。 这是因为充满电的电池的充电电流将为零。 对于这种情况、电池可以对系统负载进行补充。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!